This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:INA169

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200, INA169, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/717365/ina169-ina169

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件:REF200OPA340

大家好、我需要此电路数学方面的帮助、请验证我的计算

INA 电源5V

VIN 9至36V

I = 0.1A 至5A

最大输出电压= 3V3

我将 INA169、REF200用于偏移 、并将 OPA340用作缓冲器 (从 OPA 到 PIC 微控制器)。

根据我的计算、Rs 为10m Ω  、Vs=50mV

所需增益 3V3/0.050 = 66、因此 我选择50k (Imax 为2.5)

但我不会欠压偏移:

我认为10uA x 50k = 0、5V

因此在 Imax 处输出为0.5 + 2.5???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    n ü 10µA 是什么? 输入偏置电流? 这将流经10mR 分流器。 然后、您还必须考虑输入失调电压。 另请参阅数据表第6页的脚注。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai
    10uA 是 REF200的偏移电流。 INA 的数据表中提供了一种在零负载和 ADC 单电源情况下偏移输出的方法(在我的示例中、是 pic micro 的 ADC)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    感谢您考虑使用德州仪器。  据我所知、您的系统如下图所示。  我想您应该说 REF200可提供100uA 的电流。  您进入 OPA340的输出可通过以下公式进行计算。 计算结果为7.5V。  您可能需要减小负载电阻器或更改您使用的基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Patrick 的回复、
    你所说的都还可以…… 原理图相同
    现在、我需要计算正确的输出值、您说它是7、5V。 它非常高、我想在 OPA 的输出端插入分压器或更改 RL 的值。 感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您在反相模式下插入了 opa340。 但我认为 INA 的输出需要连接到 OPA 的+端 子、而 OPA 的-需要连接到 OPA 的输出。  请参见图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    感谢您指出这一点。 我在上一篇文章中犯了一个错误。 您的数字是正确的。