This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10kHz ~ 40kHz 超声波设计。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755589/10khz-40khz-ultrasonic-design

主题中讨论的其他器件:OPA2810

尊敬的 TI 团队:


我们希望设计10kHz ~ 40kHz 超声波。

我们需要配置 SSB (信号边带)。

您能否推荐10kHz 至40kHz 的运算放大器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、
    感谢您寻找工作频率范围为10kHz 至40KHz 的运算放大器。
    我们将转发此消息、并将很快通知您。

    非常感谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    你过得怎么样?
    此规范要求音频运算放大器组。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    如果您在同一节点上进行发送和接收、我建议将 OPA2810用于超声波应用。 它专为此功能而设计。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    非常感谢
    回复客户 Chun。

    祝你度过美好的一天!

    此致、