This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2615:最大输入电压和输入电容

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA2615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756621/vca2615-maximum-input-voltage-and-input-capacitance

器件型号:VCA2615

您好!

我对 VCA2615有两个问题。

1最大输入电压

数据表 SBOS316D 第3页、VCA2615 LNP 增益(G1、G2)= 00、最大输入电压为2.3Vpp

如果存在源信号与、且串联电阻为100欧姆 Rs、则 VCA2615有源终端为 RF 130欧姆 FB (1-4)= 0000、ALNP = 1.41V/V (3dB)、Rin = 76欧姆(公式(5)、见第18页)、 源电阻和端接电阻之间的电压分区允许具有大约(2.3/76)*176 = 5.3Vpp 的源信号。

我的解释是否正确?


 

2输入电容

数据表 SBOS316D 第3页、输入电容典型值为45pF。

VCA2615输入电容的源信号串联电阻实现了低通滤波器。 为了评估低通滤波器频带、最大输入电容值是多少?

 

提前感谢您、

Daniele。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!
    你过得怎么样?
    感谢您使用 VCA2615器件。
    对于您的问题#1:
    是的、按照第18页的数据表进行操作
    并且根据您的设置(FB[1-4]=0000、增益=3dB、RF=130ohm)
    RIN 大约= 76 Ω。
    对于您的问题#2:
    如果输入电容仅来自 VCA2615的输入引脚(获得典型值45pF)
    此外、输入电阻只有50欧姆的串联电阻、
    则其低通滤波器的范围可能约为~70MHz。
    当然、如果输入电阻变为100欧姆、
    则其低通滤波器的频率可能约为~35MHz。
    在 VCA2615数据表中、
    它提到 LNP 带宽典型值为~50MHz。

    非常感谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chen:
    感谢您的回答。
    请向我提供进一步的解释。

    最大输入电压
    如果我使用100欧姆串联电阻 RS 并设置 RF 130欧姆(以使用 Rin 76欧姆)、输入信号与之间的关系可以是5.3 VPP?
    在 TINA 仿真器上修改 VCA2615示例项目我看不到源信号与分区。

    在我的应用中、最大输入信号为5Vpp、具有100欧姆串联电阻、采用交流耦合、我更喜欢避免使用外部衰减器、但直接连接到 VCA2615。

    2.输入电容
    我会得到最大输入电容值、而不是典型值、以评估最坏情况下产生的最小带宽是否足以满足我的应用需求。
    例如,如果 Cmax 为90pF,则相对于45pF 的典型值,我将具有半带宽。

    非常感谢、
    Daniele。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!
    你过得怎么样?
    请向我们发送更多详细信息(如图)
    对于您的问题#1?
    因为我们不知道问题来自哪里。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    此处是根据 TI VCA2615示例(100欧姆串联电阻)修改的 TINA 电路的屏幕截图。

    将 FB1..FB4从0V 更改为5V (射频为130 欧姆100kOhm)、进行瞬态分析 VINP 信号幅度不变。

    谢谢、

    Daniele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    你过得怎么样?

    是的、我们遵循了与您所提到的尽可能多的测试条件。

    (请查看下图)。

    例如 G1、G2=00

    fb1..FB4=0000

    RF 设置为130欧姆

    (因此 RIN=76 Ω、仍然与您之前一样)。

    但  3MHz 时、我们的输入信号与= 2.1Vpp

    Rs = 50欧姆

    因此、当我们测量 VM1点时、

    我们得到1.38Vpp (也是3MHz)

    非常接近理想结果。

    因此、如果您  可以在您的一侧测试 VCA2614EVM 板、

    请使用 EVM 并将其设置为 您需要验证的设置

    进行仿真。

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    陈