This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901AV:比较器选择

Guru**** 2505405 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331, LM397, LM2901, LM2903, LM393A, LM293A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723025/lm2901av-comparator-selection

器件型号:LM2901AV
主题中讨论的其他器件:TL331LM397LM2901LM2903LM393ALM293A

尊敬的团队:

 我们在设计中使用器件 LM2901AVQPWR 的比较器。

上述比较器为4通道、我们需要具有2通道和1通道的类似比较器。

请为我们提供与 LM2901AVQPWR 特性相似的最合适的比较器。

此致、

镍氢电池  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nibin、

    LM2903AV 是双通道版本、TL331或 LM397是单通道版本。

    LM2903AVQPWR 是双通道版本。

    单个是 TL331或 LM397、但偏移规格稍差一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul Grohe:

    感谢您的快速响应。

    LM2903VQDR 器件似乎可以正常工作。
    请告诉我们是否可以使用此器件。

    此致、
    镍氢电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nibin、

    您最初申请了 LM2901AVQPWR -即"V"(30V)和"A"(2mV 失调电压)选项。

    LM2903VQDR 不是"A"版本、因此失调电压更高(7mV)。 只要您可以使用较高的偏移、就可以使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul Grohe:

    感谢您的更新。

    现在、我了解了差异。 我们需要2mV 的失调电压、但与4通道缓冲器相比、上述建议(2通道和1通道)器件的成本似乎更高。

    您能不能建议具有与 LM2901AVQPWR 相同规格的低成本比较器。

    此致、

    镍氢电池  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nibin、

    "成本"将取决于温度范围和偏移。 您需要的"功能"越多、成本就越高。 失调电压和温度范围是"特性"。

    LMx93/LM2903/LM2901系列已经是成本最低的系列。

    LM2901AVQPWR 是成本最低的2mV 四通道-因此您已经拥有成本最低的四通道。

    成本最低的"A"(2mV)版本是 LM393A 双通道器件、但温度范围仅为0至70。

    下一个最低的成本是 LM293A、但温度范围为-25至85。

    如果您需要完整的-40至125温度范围、则 LM2903AV 是您的最低成本选择。

    DUals 实际上每通道的成本略低、主要是受欢迎和定价压力的影响。