This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226

Guru**** 2925020 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723105/ina226-ina226

器件型号:INA226

你好

我想知道 INA226是否 可用于非可充电电池的电池监控。

如果是、则不是怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    感谢您关注我们的 INA226。 此器件可测量电流、总线电压和功率。 在应用方面、它用于电源管理。 因此、我相信它可用于监控您的电池。 但是、我需要一些详细信息来帮助您了解如何使用它的示例。 这将包括电池电压以及系统中电池的预期负载类型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick

    感谢您的快速响应。
    我需要测量7.4V 直流不可再充电电池的电池电压、与其连接的负载最大为0.7A、包括控制器、存储器和一些低电流接口。

    此致
    Akash Jain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您可以使用高侧或低侧配置、只需确保将 VBus 引脚连接到电池的正极端子即可。  如果您不熟悉电流感应、并且不熟悉这两种配置的优势、我建议您在 此处观看一个培训视频

    选择配置后、下一步是选择分流电阻器。  您只需获取数据表中提供的最大 Vshunt 值并除以最大电流即可得出81.92mV/.7A =0.117 Ω、即可得出该电阻值。  在查看依赖者的站点(如 DigiKey)时,您将看到此值不可用。  但是、有一些接近该值的替代方案。  较低的电阻值将允许更高的可测量 Imax 值和更低的分流器功耗。  更大的值将以更低的 Imax 值为代价实现更高的分辨率。  因此、我们将选择一个低于0.117欧姆的值。  我们还会考虑可用性、这会影响价格以及您可能能够接收所购买的分流电阻器的时间。  基于此、我们选择0.110欧姆而不是0.115欧姆分流器。

    在对系统进行布局和加电之后。  您可能希望对此器件进行编程、而不是使用默认值运行。  因此、您需要设置配置寄存器的各种位。  您可以在此处设置测量的平均值设置和转换时间。  这两种情况都会影响测量的精度。  更长的转换时间和更多的平均值将提供更高的精度。  由于您关心总线电压、因此需要设置该寄存器中的 MODE 位。  对于总线电压、位1需要为高电平。

    设置配置寄存器后、我将设置您的校准寄存器。  数据表的第7.5节有一些与此相关的公式、其中包括 Current_LSB 和 CAL 值的计算。  对于 Current_LSB、我建议使用调整后的 Imax。  因此 CURRENT_LSB =(0.08192/0.11)/(2^15)。  您还可以使用原始的最大 Imax 0.7、但这方面存在问题、我在本文末尾将对此进行说明 。  获得 CURRENT_LSB 后、您可以计算 CAL 值。  您的 CAL 计算的整数值将进入校准寄存器。

    设置这些寄存器后、您可能有兴趣使用此器件提供的各种警报之一。  具体而言、您可能对总线电压下限感兴趣。  通过将屏蔽/使能寄存器中的 BUL (位12)设定为1、可使用这个警报。  假设您的电压低于限值为7V、则应将警报限值寄存器中的值设置为7V/(0.00125)=5600=15E0h。