This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:与 INA220在相同转换时间内的分辨率比较

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722017/ina226-comparison-with-ina220-on-resolution-in-same-conversion-time

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA220

大家好、

我的客户使用 INA226来替代 INA220。 以下是一个问题:

之前使用 INA220时、它们将转换时间设置为532us (INA220数据表上的表4)、具有12位分辨率和1个采样点。

现在、在 INA226数据表表表8中、他们希望将转换时间设置为588us。

他们希望了解当转换时间设置为588us 时 INA226的分辨率是多少。 它是否也是12位分辨率和1个采样点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    感谢您深入了解该论坛。  INA226实际上具有与 INA220不同的架构。  INA226的 ADC 分辨率不能像 INA220那样被修改并且将始终为16位。  但是、由于会有更多的噪声、转换时间将影响低位的精度。  数据表(发布于下文)中的图20说明了转换对噪声级别的影响。  转换时间对应于1个采样、然后可通过配置寄存器中指定的采样计数对其取平均值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    当转换时间都设置为~550us 时、您能否对 INA220和 INA226进行苹果对苹果的比较?

    这两个器件之间的 RMS 或峰间噪声差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    由于 INA220是一款较早的器件、因此我们没有该器件的噪声测量数据、我们的数据表通常会不断发展、以便在每一代器件中包含更多特性数据。 不过、我们确实具有分流电压 LSB 分辨率。 INA220可达到的最低 LSB 电压为10uV、而 INA226可达到的最低 LSB 电压为2.5uV。 从上面我发布的图表中、您可以通过将1.1ms 转换时间 pk-pk 噪声乘以1.4来估算~550us 的 pk-pk 噪声、从而得到~6.3uV 的 pk-pk 噪声。 仅 INA220的量化噪声为10uV。

    现在想象一下、如果我们叠加噪声、可以将该值作为96.85和103.15uV 之间的任意值进行测量、那么我们希望测量分流器上的电压为100uV。 对于步长为2.5uV 的分立式标度、如果在阶跃下测量的任何电压都分配给上一步、则可以在95uV 和102.5uV 之间测量电压、而对于10uV 阶跃、假设噪声水平相等甚至更小、则测量值可以为90uV 或100uV。