This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2832:LMH2832

Guru**** 1857600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6881, LMH2832, ADS54J69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737774/lmh2832-lmh2832

器件型号:LMH2832
主题中讨论的其他器件:ADS54J69LMH6881

您好!

我的问题是、在最终驱动 ADC (ADS54J69)之前、是否可以使用 LMH2832的2个独立通道(输入 A 的输出驱动输入 B)与驱动 LMH6881的输出进行级联。 该设计将是2个相对靠近(在同一 PCB 上相隔约2英寸)的独立信号通道、每个通道使用此级联方法、而不是分别通过2 (两)个 LMH2832 IC 作为通道 A 和通道 B 的两个信号通道。  每个通道具有相同的硬件和独立控制、并出现在双通道 ADC 上。  我想知道这种方法可能存在的任何问题。  对于如此小的空间内从 A 进入 B 的通道、增益是否太大?  所需的信号电平范围相对较宽、总体系统增益将分布到各个部分。  在更糟糕的情况下、LMH2832可能会施加最大衰减或最大增益。

在这种安排中、我关注的是应用于2个级联通道的最大增益。  这是 LMH2832的常见配置吗?  我知道可以通过 SPI 总线对增益和衰减进行严格控制和限制、但是、如果软件或固件可以选择设置上述情形、是否存在信号完整性(谐波或压缩等)斜升?  数据表通常显示了独立和并行使用的通道。  在该配置中是否成功使用了 LMH2832或其他类似器件、如果是、是否有任何指南?  谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    LMH2832可用于上述级联配置、其中一个通道的输出连接到另一个通道的输入。 在第7.5节中的交流性能下、您可以看到通道间相位和增益匹配的规格。 您可以使用数据表的图4来检查特定增益配置下的增益匹配误差、并查看这是否符合您的项目范围。

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    如 Hasan 所述、您当然可以背对背地级联两个 LMH2832通道。 然而、级联会导致本底噪声增加和谐波降级。 是否有理由要求您在系统中使用如此高的增益?

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为选择这种配置的原因是因为该系统的动态范围非常宽、 第一级的输入可以是-40到-7之间的任何值。  链中还有其他 VGA。  我将查看性能以及一些谐波、即使在较低的驱动电平下也是如此。  总体 SNR 似乎不会干扰目标信号。  我知道、如果它们足够大、它们将开始竞争或产生不良的互调。  系统的噪声系数在前端进行了设置、但我知道其他级可能会影响该系数。  现在、我只看一下各个阶段的带通。  总体动态范围约为-90至0dBm。  6881的输出目标为大约+5至+13。  在如此小的空间内具有如此大增益的放大器始终是一项挑战。  我想看看该部件的配置是否是常见的做法。  请告诉我、您是否有任何其他关于以这种方式使用和优化它的指针。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    如果您对信号链进行带通滤波、那么我认为级联多个 LMH2832应该起作用、因为现在您限制了带外噪声、使其不会影响整体 SNR。

    此致、
    Rohit