This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7081:TLV7081

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755130/tlv7081-tlv7081

器件型号:TLV7081

对于 TLV7081、最大 输入偏置电流是多少? 可以获取 温度与 输入偏置电流间的关系图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否看到了我们的输入偏置电流与输入电压间的关系图(数据表中的图7)? 在该图中、我们分离了-40、25、85和125的曲线。
    如果您需要介于这些数值之间的温度、则在超过25°C 的情况下、一般经验法则是偏置电流每升高10°C 就会改变2倍。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli
    几天以来、我没有看到您的回复、因此我假设您的问题已得到解决、并将关闭此帖子。 如果需要进一步的帮助、请随时回复或打开新帖子。
    卡盘