This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:TL331输入失调电压范围

Guru**** 2900950 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757542/tl331-tl331-input-offset-voltage-range

器件型号:TL331

尊敬的 TI 先生

TL331输入失调电压范围是多少?

在最小值下方显示为空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    在5V 电源电压下、室温(25°C)下的失调电压通常为±2mV。

    在室温(25°C)和5V 电源电压下、失调电压保证小于±5mV。

    在5V 电源电压下、在整个温度范围(-40°C 至85°C)内、失调电压保证小于±9mV。