This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:Windows 7或 Windows 10中的 PGA308 EVM

Guru**** 2583365 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752778/pga308-pga308-evm-in-windows-7-or-windows-10

器件型号:PGA308

您好!

请建议我如何在 Windows XP/7/10中设置 TI PGA308 EVM。

我没有收到任何 CD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    您应该能够从以下位置下载 PGA308 EVM 软件: http://www.ti.com/lit/zip/sboc257。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从该链接下载了软件并进行了设置。 但我遇到此错误、并且我的 PC 无法识别 PGA308 EVM、它在设备 管理器中显示为未知设备。 我尝试了 XP、Win 7和 Win 10。 供应商没有提供任何驱动程序 CD。  

    我认为驾驶员有一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、
    PGA308EVM 使用 Windows 默认 HID 驱动程序、不需要安装任何其他驱动程序。 EVM 应在设备管理器中显示为"符合 HID 标准的供应商定义设备"、VID 为0x0451、PID 为0x2F90、0x2F91、0x2F92或0x2F93。

    您能否确认 PGA308 EVM 的 USB DAQ 平台上的 JUMP4和 JUMP5设置(在"地址选择"部分)是什么? 默认情况下、这两个引脚都应设置为"L"、如果更改了这些引脚、则 EVM 软件可能会尝试使用不同的地址连接到 USB DAQ 平台板。

    您能否确认 USB DAQ 平台上的"UC OK"、"3.3V 和"VCC" LED 是否亮起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我已经仔细阅读了您的说明并进行了检查。  

    JUMP4和 JUMP5 默认设置为"0"或"L"。 (已检查并已确认)

    USB DAQ 平台上的"UC OK"、"3.3V 和"VCC" LED 亮起。  (已检查并已确认)

    HID 驱动程序设置仍然存在一些问题。 我这样做了。 设备管理器>HID 兼容供应商定义的设备。

    我观察到 VID 与您所说的(0x0451)相同、但 PID 不同(如所附图像中所示)、无法更改 PID。   

     

    但这一问题仍未得到解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、
    0x0451 VID 是德州仪器供应商 ID、因此、如果任何其他 TI 器件连接到您的 USB 端口、它们也可能显示为0x0451 VID。

    基于 www.ti.com/.../slla154.pdf、假设0x2136 PID 是加电默认 PID、该器件实际上可能是 TUSB2136、它是与 USB DAQ 使用的 TUSB3210不同的微控制器。

    您能否确认0x2136 PID 是否是唯一具有与其关联的0x0451 VID 的 PID? 作为另一个故障排除步骤、您能否使用另一条 USB 电缆并使用 PC 上的另一个 USB 端口测试 USB DAQ? 此外、如果 USB DAQ 通过 USB 集线器连接、请尝试直接连接到计算机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在多台装有 XP、Windows 7和 Windows 10的笔记本电脑上测试了它。 但每次都是相同的(0x2136 PID 是唯一具有0x0451 VID 的 PID)、并且直接连接到计算机。

    此致、
    Mohammad Hossain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    听起来 USB DAQ 可能已损坏。 我已使用我的电子邮件地址向您发送了连接请求。 如果您可以为我提供:

    • 您的姓名
    • 公司名称
    • 公司 URL
    • 收货地址
    • 电话号码
    • 电子邮件

    我们可以向您发送更换部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    执行了脱机操作、因此关闭该线程