This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:在30MHz 以上观察到的输出衰减

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720846/ths3091-output-attenuation-observed-above-30mhz

器件型号:THS3091

您好!

我正在尝试使用 THS3901放大 DDS 正弦波发生器。 DDS 可产生振幅为50mVpp 的50kHz 至70MHz 的正弦波。 作为测试、我将 THS3901设置为同相放大器、并使用图60作为参考原理图测试了1、2和10的增益。  

我看到、在所有增益水平下、从30MHz 开始的输出显著衰减、随着频率的增加、这种衰减会变得更严重。 50MHz 以上几乎没有输出。 从数据表中、我假设我能够使用增益为10的 THS3901、以便在其整个频率范围内始终如一地放大我的正弦波发生器输出。 我缺少什么吗?

谢谢、

Ryan Morrison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的到来、欢迎使用 E2E。 您能否提供输入和输出信号的原理图和示波器截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    DDS 的输出端是否有恢复过滤器? 如何将示波器连接到 THS3901的输出?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在输出上有一个 LPF。 请参阅随附的原理图。 我正在测试计划放大器的10x 增益级。 我有一根 BNC 电缆连接到示波器、负载设置为50欧姆。  

    e2e.ti.com/.../impedance-measurement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我使用的示波器已用于校准几天、但我将在恢复时发布示波器截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    LPF 的频率响应看起来有点奇怪。 LPF 中是3.9p 还是39p? 此 LPF 来自哪里?

    LPF 的输入是否由50R 源电阻正确驱动? 您是否信任变压器?

    用变压器驱动 LPF 可能不是一个好主意。 所有这些寄生效应都会使...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我购买的 Analog Devices AD9913评估板的参考设计。  

    e2e.ti.com/.../AD9913_5F00_RevC_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    好的、分治和征服! 首先、我将在断开 LPF 的情况下检查变压器后面的信号。 使用示波器的50R 输入。 然后、我将在断开 THS3901的情况下检查 LPF 后面的信号。 将示波器的50R 输入端直接连接到 LPF 的输出端。 断开右侧的所有器件(THS3901、包括50R 输入电阻器)。 这将演示在没有 THS3901的情况下变压器和 LPF 的响应。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我也忘了提到我用实验室工作台函数发生器替换了 DDS 和 LPF、以查看 DDS 和 LPF 是否是问题。 我看到 THS3901的30MHz 及以上衰减问题完全相同。 我希望现在有我的示波器来向您展示波形。 我将在我恢复时发送这些消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    非常感谢您的反馈和快速响应。 我将在本周五前回复我的范围。 我将尽力在下周初获取一些示波器截图和图片。

    此致、  

    Ryan