This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:当有25个 SCLK 周期时、我的 DAC7811不能正常工作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752896/dac7811-my-dac7811-doesn-t-work-when-there-are-25-sclk-periods

器件型号:DAC7811

我将 spartan3E 与 DAC7811进行组合、在仿真方面、一切都正常、当一个周期中有17个 SCLK 周期(同步中的一个周期=1)时、它可以输出一些东西。但是、当我将周期更改为25 (同步中的9个周期=1)时、它不起作用!

以下是我的仿真:

 

当我SCLK有17个周期时(1个在SYNC =1,剩余16个在SYNC =0),DAC正常工作,但是当SCLK有25个周期(9个在SYNC =1,剩余16个在SYNC =0,就不能工作了)请问这是为什么呢?=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要对这条线程没有得到回应表示歉意。 这是由于我们的系统中存在错误而导致的。
    您能否确认您仍然需要解决上述问题?
    谢谢、
    Jim Carrillo
    在线支持经理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5293612:

    我没有听到您的反馈、因此我认为您能够解决自己的问题。 如果没有、请在下面回复或创建新主题帖。

    我再次道歉,祝你度过一个愉快的假期!

    -Jim