This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004:降压转换器反馈中的 OPA 应用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, TPS54340, TLV9064, TINA-TI, OPA172, TLV172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/738792/tlv9004-opa-application-in-buck-converter-feedback

器件型号:TLV9004
主题中讨论的其他器件: TPS54340TLV9064TINA-TIOPA172TLV172

客户使用 OPA 来执行降压转换器 TPS54340的反馈电路。 您能否以经济高效的方式指导哪种 OPA 适合此类应用? TLV9004是否适合?

降压条件:输入电压为12V 至5V、输出电流为1.5A。

在这个 应用中、直流/直流的 x6反馈被并联、如下面的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您能否提供有关电路要求的更多信息? 您上面显示的电路似乎配置为衰减增益(250/1.5k)-是否需要? 输入信号是否为低频?

    具有成本效益的运算放大器是 TLV9004 (1MHz)或 TLV9064 (10MHz)。 如果电路具有其他要求、例如非常低的失调电压、则要求可能会发生变化。

    您是否尝试过仿真电路? 我们为 TLV9004提供了可用于 PSPICE 或 TINA-TI 的模型、并可帮助您评估您在此应用中的选择。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RD 提到 OPA 的输出连接到 TPS54340的电压反馈(2MHz 工作频率)。 它看起来 TLV904的 VCC 仅高达5V。 他们不会分享更详细的信息。
    是否有任何具有更高 VCC (可能为16V 或更高)的器件? 谢谢。

    应用:PID (MiniLED 面板)

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要获得更高电压的器件、请查看 TLV172或 OPA172 -它们是具有良好带宽的高电压器件、可能是不错的候选器件。

    保罗