This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:输入引脚上的负共模电压(-5V)

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757152/ina240-q1-negative-common-mode-voltage--5v-on-input-pin

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240

大家好、

对于 INA240-Q1、VIN 引脚上共模电压的绝对规格为-6V、推荐规格为-4V。 在客户的电路板中、他们测量到共模电压为-5V、因此问题是、

1、-5V Vcom 是否会影响 INA240-Q1的运行寿命?

2、-5V 是否会在输出端带来意外切换?

谢谢、此致

张夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您深入了解该论坛。 我们正在研究您的问题、并将在明天为您提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    5V 共模电压不会对 INA240的使用寿命产生负面影响;输出也不会切换。

    可能的副作用可能是 CMRR、增益和偏移等一些参数会轻微下降。 但效果可能很微妙。 由于批次变化或极端温度、某些材料的这种情况可能会变得明显。 无论在哪种情况下、我都希望器件可以解决您的两个问题。

    此致、Guang