This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:当转换准备就绪标志在同一个时序被置位和清零时

Guru**** 2835565 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754969/ina226-when-conversion-ready-flag-is-set-and-clear-at-the-same-timing

器件型号:INA226

我想使用转换准备就绪标志来获取转换后的值、而不会丢失它。

我对 INA 226数据表的以下说明有疑问

===========================================================================================================================

转换准备就绪标志
虽然可以随时读取器件、并且来自最后一次转换的数据可用、即转换
提供的就绪标志位有助于协调单次触发或触发转换。 转换准备就绪标志位为
在所有转换、平均值计算和乘法运算完成后设置。 转换准备就绪标志位清除
以下条件:
1) 写入配置寄存器(除省电选择外)
2) 读取屏蔽/使能寄存器

===================================================================================================================================

・转换准备就绪标志位在所有转换、平均值计算、和乘法运算完成后被置位。

・2.) 读取屏蔽/使能寄存器

如果上述两点同时发生、时序是否在 INA 226内偏移?

我担心转换准备就绪标志不会被清除。

请尽快答复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4959393、

    感谢您考虑使用德州仪器。  当你发送到/读取 INA226的屏蔽使能寄存器时、转换准备就绪标志位被固定、直到主器件确认来自 INA226的数据的位被发送。  因此、如果在发送读取该寄存 器的请求时转换完成、您只会看到之前转换的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick Simmons

    感谢您的快速响应。

    >当您发送到/读取 INA226的屏蔽使能寄存 器时、转换准备就绪标志位是固定的、直到主器件确认来自>μ s 的数据的位被发送。

    我知道它将被修复。

    请告诉我下图中的问题1和问题2。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4959393、

    设计工程师说、如果您设法在主器件确认时同步转换完成、则转换标志永远不会设置为高电平。 转换准备就绪标志用于一次性测量、以指示您可以获取测量结果。 对于连续测量、清除此标志不会清除寄存器中存储的测量值。 理想情况下、为了避免上述情况、我们建议您每1.5个转换周期阅读一次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick Simmons:

    感谢你的答复

    当转换完成与主器件确认同步时、

    我知道转换准备就绪标志永远不会设置为高电平。

    转换准备就绪标志将被设定为高电平、除非它与同步

    主器件在下一次转换完成时确认?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4959393、

    是的、它将设置为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick Simmons:

    谢谢、我解决了。
    我想用一个下降沿中断来检测警报引脚、所以当转换完成与主器件确认在初始清除时同步时、我感到欣慰的是警报引脚没有成为一个固定电平。