Other Parts Discussed in Thread: LMV339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV339 您好、支持团队、
LMV339的输入引脚(IN +、IN-)上是否有用于 ESD 保护的钳位二极管(VCC 和 GND 之间)?
如果是、二极管的 Vf 值是多少?
此外、是否有任何东西允许比较器输入接受负电压?
此致、
Kaizawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Katsuhiko-San、您好!
是的。 LMV339系列具有从输入到 V+和 V-的 ESD 保护。
如果需要负输入、则需要使用钳位二极管和限流电阻器。
您可能希望查看有关 EOS 的 TI 高精度实验室演示: