This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393DGKR 差分滤波器值

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756809/lm393-lm393dgkr-differential-filter-value

器件型号:LM393

您好的支持团队

我想在差分输入(C900)中放置1000pF 电容来滤除一些噪声、我是否知道在这种情况下1000pF 是否合适?

如果将1000pF 置于此处、会降低什么频率

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    如果使用磁滞、请勿在正加法节点(引脚3)上放置电容器。 添加电容器将延迟迟滞、从而在转换时导致短暂的"抖动"突发。

    由于反馈路径中的二极管导致磁滞不对称、这意味着下降沿将具有迟滞、但上升沿将不会-因此它在一个边沿上仍会有一些"抖动"。 您可以添加第二个二极管(反向)和第二个反馈电阻器、以便为另一个转换提供迟滞。 但是、您具有较大的迟滞(2k/2k)、因此您可以将引脚3与输出端的较高值电阻器(~100k 或更高)并联、以提供基本的迟滞、直到 R900/R900路径导通。

    迟滞反馈适用于 R901、因此任何滤波都应早于 R901。 2.5V 看起来像一条参考线、因此应在源极清理参考线。

    可以在 PIN2与接地之间添加一个电容器以进行滤波、因为这不在迟滞反馈路径中。 因此、我要将 C900从引脚2连接到 GND、假设您可以接受由 C900、R902和 R903创建的时间常量引起的轻微延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    非常感谢您的帮助   

    回到这个问题、如果  C900已经在这里、如何计算截止频率、

    公式是否等于1/(R902*C900)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    C900此时不能为您提供合适的滤波器、但完全是荒谬的! 请移除二极管和电容器、它们会真正受损!

    为什么不遵循 Paul 给您的建议?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于客户请求、Thread 已在内部移动。

    我将关闭该线程。

    谢谢 Kai!