This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:封装- EVM 原理图中显示的11个引脚

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/738306/ina226evm-footprint---11-pins-shown-in-evm-schematic

器件型号:INA226EVM
主题中讨论的其他器件:INA226

 在数据表中、我看到 INA226有10个引脚。

在 INA226EVM 中、有一个原理图显示了11个引脚、有两个引脚连接到 GND。

您能否提供布局以查看实际连接了什么?

谢谢、  

Ishay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishay、您好!

    感谢您关注 INA226EVM。 负责该 EVM 的工程师现在正在休假、11月之前不会回来。 从咨询从事该器件其他方面工作的其他人可以看到、该器件始终采用10引脚 VSSOP 封装。 我的同事怀疑执行 EVM 布局的工程师可能在布局程序中使用他接地的散热焊盘创建了该部件、即使实际部件本身没有散热焊盘或接地焊盘。