This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:模式问题

Guru**** 2521660 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735551/ina231-mode-questions

器件型号:INA231

您好!

‘S“寻线和总线,连续”是默认模式,该模式是否会在上电后立即启动操作?

‘S我‘S‘断电’模式,然后立即选择智能寻线和总线,连续’模式,那么“智能寻线和总线,连续”模式开始工作之前的时间延迟是多少?

‘S我‘“寻线和总线,触发”模式,转换准备就绪’位被置位前的时间是多少,因为采集时间=#samples *(Vbus 时间+ Vshunt 时间)?

谢谢、

Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    感谢您使用我们的论坛。 加电完成后、默认运行模式生效。
    在从器件 INA231读取最后一位后、我们希望它在几个内部时钟周期内准备就绪、并且不大于4us。
    是的、您针对触发模式的公式基本上是正确的;但是、如果您想要更精确的答案、则会是:采集时间=#samples *(Vbus 时间+Vshunt 时间)+计算时间。 设计团队告诉我、这个计算时间介于10到50us 之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 INA231处于分流和总线连续模式、每个周期的时间是否=#samples (总线转换时间+分流转换时间)?   

    无论是在连续模式还是触发模式下、结果是否会保持在寄存器中、直到下一个连续周期或下一个触发周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    是在每次转换结束后、无论基于转换的计算是否完成、都会开始新的转换。

    根据数据表的第8.3.1节,之前的“保持在数据输出寄存器中,直到它们被下一个完全完成的转换结果所取代。” 因此、无论 INA231是处于触发模式、连续模式还是在不同模式之间切换、结果都将保持不变、直到被下一个周期所取代。 唯一的例外是在首次转换完成之前加电。 此时、寄存器值将为"0"。 在对校准寄存器进行编程之前、电流和功率计算也不会更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick。  关于您的第一个答案、如果连续模式周期长度由方程式#samples *(总线转换时间+并联转换时间)确定、那么、如果 INA 231始终处于连续模式、那么在前一个转换完成之前开始新的转换是怎么可能的?   是否仅在触发模式下或在切换模式下才可能发生在前一个转换完成之前开始的转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Steve、

    我认为我在上一个主题中没有很清楚地解释转换过程。

    在转换结束时、分流器或总线值被加载并累积到分流电压和总线电压寄存器中。  加载这些值时、新的转换会并行开始。  采样和转换所花费的时间比将平均值附加到这些寄存器所花费的时间长。  将这些值加载到总线或分流电压寄存器后、将执行电流和功率计算。  此计算步骤也比转换更快、因此也与下一个测量值的转换并行完成。

    下面是转换序列的一个示例、在该示例中、每个周期仅取4个平均值。  这里的"S"对应于分流电压转换、而"B"对应于总线电压转换。  "I"对应于电流计算、"P"对应于功率计算。  请注意、用于平均计算的分流电压累积在第一次分流转换后开始。  此时还会计算基于分流电压测量的电流值。  与分流电压相似、总线电压平均计算在平均周期的第一次总线电压转换之后开始。 第4个总线电压转换完成后、可以在下一个平均周期开始分流电压转换时完成最终的功率平均计算和计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您的解释非常好、我非常感谢您的抽签。  但是、您间接回答了我的具体问题。  根据您的回答、我假设:

    在连续总线和分流模式下、在下一个序列开始前不能停止一个计算/转换序列。

    在总线和分流触发模式中、可以在一个计算/转换完成前将其停止。

    如果我以连续模式启动、然后切换到触发模式、则可以在计算/转换完成之前停止它。

    再说一次、我喜欢您的解释。  我只想确认我的具体问题的答案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题: 如果我在前一个触发模式完成之前启动另一个触发模式、那么第一个触发模式是否会一直持续到完成、或者只是停止并显示部分结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    1.如果您处于连续模式,并且未在模式之间切换,则无法停止转换。
    2.通过将器件重置为触发模式、您可以中止已处于触发模式的器件的正在进行的转换。
    3.如果您切换模式,您将中止正在进行的转换。
    在转换中断后启动新的触发转换后、分流和总线寄存器将继续保持最后一个完整的转换结果、直到被通过将器件设置为触发模式启动的转换覆盖。