This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA227:从标记开始的日期代码

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754890/opa227-datecode-from-marking

器件型号:OPA227

我们迫切需要以下标记中的数据编码:

BB OPA
227U K  
7BCC5J

BB OPA
227U K  
7BAR8V

BB OPA
227U K  
74C8FD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralf、

    请查看此处:

    e2e.ti.com/.../2370745

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    TI 不会披露有关产品标记的详细信息、因为它为假冒产品提供了他们标记假冒 IC 产品所需的确切信息。 Kai 建议的 e2e 链接提供了基本的标记格式、因此您可以从特定器件生产年份和月份的前两位数字中找到。

    如果您直接从 TI 或 TI 授权经销商处获得 OPA227U 器件、则应提供有效的日期和批次代码。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ralf

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis