This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:THS6212

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/721673/ths6212-ths6212

器件型号:THS6212

大家好、

众所周知、THS6212正面临着 PLC (电力线通信)营销领域的强大竞争对手 ISL15102 (来自 Renesas)、而且它们在设计中是引脚对引脚的。 有没有人研究他们在典型电路设计中的差异?我发现差异很大、ISL15102典型设计显示为 bleow (来自其数据表的数据):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您询问的典型电路设计有何不同? 性能或实施?

    它们的实现方式相似、因为这两个器件都需要外部增益和反馈电阻器、以及应用所需的其他外部组件。 THS6212具有三种不同的功耗模式、可通过两个偏置引脚进行选择、从而实现最佳性能和节能。

    在性能方面、THS6212具有双倍带宽、压摆率超过三倍、输入参考电压噪声为1/3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有更新吗? 否则、我将关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢您的回复