This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA1641:报告 Spice 模型错误

Guru**** 2512835 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA1641, OPA1671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756339/tina-spice-opa1641-reporting-spice-model-error

器件型号:OPA1641
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA1671

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我的客户发现了这一点、并希望将其报告为固定值(不注重时间、因为这不会妨碍他们的进度):

"当正电源(VCC)过低时、您网站上的 OPA1641 Spice 模型会出现问题。 根据配置(反相、同相)、您需要在 VCC 端子上施加3.5V 至4V 的电压、以使其正常工作。

 

BTW、您网站上的 PSpice 模型已被放入 LTSpice。

其他 OPA 型运算放大器型号在 LTSpice 中运行良好。"

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您报告此问题。 您能否要求提供一个仿真文件(LTSpice 正常)、该文件显示了我可以用来进行调试的问题?

    顺便说一下、请记住、OPA1641的最大输入共模电压范围比 Vcc 低3.5V。 如果它们应用以0V 为中心的输入信号或交流耦合、则需要在电源上留出这么多的余量。

    此致、

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE 模型开发人员
    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPS、共模输入电压回答了在我的案例中这种情况不起作用的原因。 我没有足够仔细地阅读规格表。 Spice 模型可能正确、因为 VCM 范围是我的问题。
    数据表中的电源规格令人困惑、因为数据表中显示最小电源电压可以±2.25V、此时 Vcm = Vout =中间电源(在我的情况下为零伏)。 我打算将±2.5V 用于明显无法正常工作的电源。

    无论如何都很感谢!

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我很高兴这只是一个规格问题。 像 OPA164x 系列这样的 FET 输入运算放大器通常在正电源轨附近有此限制。  

    但是、如果在您的应用中具有轨到轨输入很有用、我建议查看 OPA1671。 这是一款全新的器件、针对 CMOS 工艺上的低电压运行进行了优化。 输入和输出是完全轨到轨、它具有低噪声、低失真和12+MHz 增益带宽、同时消耗的电流仅低于1mA。

    此致、

    Ian Williams