This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124A:LM124AJ

Guru**** 2379130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124-N, LM124, LM124A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756692/lm124a-lm124aj

器件型号:LM124A
主题中讨论的其他器件:LM124-NLM124

您好!  

我要求 LM124AJ、但我们的经销商发现库存为 LM12AJ/PB、并说我可以使用 LM12AJ/PB、但 我们的工程师发现 LM12AJ 和 LM124AJ/PB 之间存在一些差异。 请告诉我这个答案。

  差分输入电压- LM124AJ:+-32V/LM124AJ/PB:32V。 -->问题1: LM124AJ/PB 也能提供-32V 吗?     

LM124AJ 第4页; http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124a.pdf     LM124AJ/PB 第4页; http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdf (这些是 TI 提供的)

 2.输入偏置电流 - LM124AJ :-) 50/LM124AJ/PB  :50-->  问题2:电流读数是否因测量方法不同而有所不同?

LM124AJ 第5页 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124a.pdf     LM124AJ/PB 第6页; http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdf

3. V (ESD)  - LM124AJ:+-500V/LM124AJ/PB :+-250V   -->问题3:LM124AJ/PB 为何低于 LM124AJ?

LM124AJ 第4页; http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124a.pdf     LM124AJ/PB 第4页’ http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdf

问题4:请告诉我 LM124AJ 的"功耗"

第5页; http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124a.pdf

问题5:请告诉我 LM124AJ/PB 的"sllaw 比率"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JS、您好!

    LM124和 LM124-N 是不同的芯片。 LM124-N 是美国国家半导体公司的原始产品、LM124是 TI 的克隆产品。 不同的芯片具有不同的规格...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、但我需要了解 LM124AJ 和 LM124AJ/PB 的不同之处。 而不是 LM124和 LM124-N TI 客户告诉我这两个器件都是相同的芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS、您好!

    Kai 正确。

    LM124AJ/PB 是旧的 National 版本(LM124-N)、LM124AJ 是 TI 版本(LM124A)。

    裸片是不同的、因为它们最初是由两家不同的公司(当时)设计的、但它们在功能和电气上是相似的。 因此、对于大多数应用而言、它们是直接替代产品。

    因此、除非您在运行的边缘运行 LM"S"、否则它应直接替换、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS、您好!

    只需添加一些附加信息:

    TI 拥有 LM124AJ 的库存、因此您应该能够在经销商处找到一些器件。

    LM124AJ 和 LM124AJ/PB 之间的另一个区别是铅涂层。   LM124AJ 具有 NiPdAu 镀层、而 LM124AJ/PB 具有 SnPb 焊锡浸。