This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:INA282等式问题。

Guru**** 2560570 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/721624/ina282-ina282-equation-questions

器件型号:INA282

您好、支持团队专家、

我的客户对 INA282数据表中的方程式有一些紧迫的问题、请您帮助我们澄清它们:

系统设置:

  • REF1 => 0V (接地)
  • REF => 2.495V (来自 TL432B)
  • V+=>+5V
  • Rshun=15m Ω
  • 最大电流= 15A
  • 总线电压=+48V

问题1:VOS_CM 公式中的值12V 是什么? 它是一个常数吗?

问题2:VOS_CM 公式中 VCM 的定义是什么? 它是指我的案例中的 VIN 吗?

问题3:如果考虑到存在4Vp-p 纹波电压且 VIN 上的 dV/dt 为40V/us、如何计算纹波电压导致的 VOS_CM ­which?

问题4:VREF 的定义是什么? 对于我的情况,REF1 = 0V,REF2 = 2.495V,如何获得 VREF 来计算 VOS_REF

问题5:VOS_REF 中2.048V 的容差是多少

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    感谢您使用我们的论坛!

    答案1:当我们对器件进行失调电压和 CMRR 表征时、12V 对应于数据表共模电压(V+IN =12V)测试条件。

    答案2: VCM 指的是共模。  从技术上讲、VCM 为(V+IN +V-in)/2、但通常仅近似为或假设为 V+IN、因为分流电阻器很小(<1 Ω)。  但是、如果您的分流器大于1欧姆、您应该取输入 V+IN 和 V-IN 的平均值。

    回答3:  假设您的纹波频率快速(高于器件带宽)、对称且在达到峰值幅度后立即改变方向、我希望您的 VCM 是纹波最小值和最大值的平均值、然后您可以在表中的公式中使用该值。  

    回答4: REF1和 REF2转至分压器的端子。 因此 VREF 应该大约为(REF2-REF1)*33.3k/(33.3K+33.3k)=2.495/2=1.2475V

    答案5:上面的公式假设容差为零。  但是、根据数据表、分压器电阻器之间的匹配度可降低多达0.5%。  这意味着在最坏的情况下、VREF 的范围可以是1.021434V 至1.026554V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的快速回答、我是问题负责人。

    (Wei-Hao 帮助将我的问题传递给本 论坛)

    我想对 问题3作更详细的澄清。

    纹波频率为80kHz ~ 480kHz、CMRR_dB 应比曲线高75dB。

    如果纹波电压的平均值为0.3V 且 V+IN 为48V

    因此、计算结果将是53.4uV、它是正确的吗?

    谢谢、此致、

    黄克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    还有 CMRR 的直流部分的偏移、我相信您已经知道。 但是、交流偏移量要大得多、因此占主导地位、您计算它的方法是正确的。