This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA112:共模输入电压

Guru**** 2337870 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722955/pga112-common-mode-input-voltage

器件型号:PGA112

您好!

我有一个关于->数据表 9.1.1 OPAMP 的问题:输入级、NMOS 和 PMOS 晶体管之间的转换。

通常、失调电压开始显示 VCC-1.5V 附近的较大偏差(图66和67)。 这在每个器件上都是不同的、并且可能也取决于温度。 在 DS 上、VCM 的输入失调电压指定为2.5和4.5。

如果 PGA112电压为5V、那么允许的最大共模输入电压是多少、而偏移电压仍然没有显示大偏差?

谢谢!

Tadeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、

    我会将共模输入电压保持在3V 以下。

    顺便说一下、我不会将失调电压从25µV μ V 变为75µV μ V (通常为)称为"大偏差"。 :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、
    根据数据表中的失调电压规格、在2.5V VCM 下给出了±100uV 失调电压的最大规格。 我建议将2.5V 作为保守限值、但 Kai 建议的3V 共模电压可能也是合理的。 最后、我们可以说的是、交叉区域与正电源轨相差1.5V。