This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6584:OPA 备选器件建议

Guru**** 2930280 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6588, LME49860, LMV881, OPA551, OPA552, TLC070, TLC080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756557/lm6584-opa-alternative-device-recommendation

器件型号:LM6584
主题中讨论的其他器件:LM6588LME49860LMV881OPA551OPA552TLC070TLC080

大家好、

LM6588和 LHV870是否有任何替代器件可供推荐? 它们是旧器件、已停止生产。 首选引脚对引脚器件。 非常感谢。

此致

陈家涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen Jiao、

    LHV870的最佳替代产品似乎是 LME49860、它采用8引脚 SOIC 封装。 您当前使用的封装是引脚对引脚的吗?

    关于替代 LM6588、我将查看以下内容:
    LMV881
    OPA551和 OPA552 (这些是功率运算放大器、LM6588具有高输出电流)
    TLC070系列
    TLC080系列

    如果您想获得更具体的建议、或者这些建议不太适合、请告诉我们您的应用是什么以及哪些规格最重要。

    谢谢、
    Paul