This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401EVM:阻抗正确且适用于10MHz - 2.5GHz 频率的器件

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6401EVM, LMH6401, THS4302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723112/lmh6401evm-devices-with-correct-impedance-that-were-suitable-at-10-mhz---2-5-ghz

器件型号:LMH6401EVM
主题中讨论的其他器件: LMH6401THS4302

我们在10MHz - 2.5GHz 时有一个电信号(公型 SMA 连接器、50欧姆)、我们希望通过 LMH6401EVM 放大该信号、其性能高达4.5GHz。 根据图 2在 LMH6401EVM 用户手册中、我们需要在 LMV6401EVM 的输入和输出端使用两个外部平衡-非平衡变压器、以将输入转换为平衡输入和输出、从而使 LMH6401正确放大。

 

我们无法找到任何适合10MHz - 2.5GHz 频率的具有正确阻抗的此类器件、并想知道您是否对电路板的工作原理有任何建议。 示例设置、如图 2、建议使用 ZFSCJ-2-1-S+器件、但该器件仅可达到500MHz;或 BAL-0010、其总成本(2倍)比 LMH6401EVM 本身高10倍、且可用性/交货周期有限。 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    您可以通过将一个输入接地并将信号施加到另一个输入来消除输入平衡-非平衡变压器、但这只允许您使用一半的输出摆幅。
    除了使用昂贵的射频平衡-非平衡变压器之外、对于单端信号而言、使用差分放大器实际上没有更好的方法。 使用2.4GHz THS4302 (5V/V)等单端放大器更便宜。 对于射频、由于寄生效应、实际上只能使具有集成反馈的放大器成为可能、目前我们没有任何2.5GHz 可变增益放大器。

    此致、

    肖恩