This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR116仅使用一个源

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116, DAC121C085, XTR117, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756381/xtr116-xtr116-usage-with-only-one-source

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件: DAC121C085XTR117ISO1541

您好!

我将 XTR116与 DAC121C085搭配使用。 我只有一个电源和两根导线。 这是正常操作吗? 用于 LOP+和 LOP-的+24V 输入、通过电阻器连接到该源的灌浆。 有一个转换器将24V 转换为5V、一个 LDO 将5V 转换为3.3V。 在这里是我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XTR116是一 款2线4-20mA 电流环路发送器。  在2线制变送器上、输入电路和 XTR117相对于环路电源接地浮动。  实际上、DAC GND 引脚 和 ISO1541 GND 引脚应 连接到 IRET、其中 IRET 电势允许浮动在4-20mA 环路接地上方。  因此、 4-20mA 环路接地和 IRET 不应连接在一起。  

    请参阅以下示例、幻灯片说明了接地 IRET 的影响。 在左侧、XTR117电路正常工作、其中 IRET 浮动 (5.4V)工作正常、产生 ILOOP 电流。   在右侧、IRET 接地或短于4-20mA 环路接地、XTR117电路不能正常工作 、器件无法产生 ILOOP 电流输出。

    另请阅读下面有关2线变送器的博客。

    2线4-20mA–IRET 无法连接到 Vloop GND:
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/12/09/part-2-two-wire-4-20-ma-transmitters-background-and-common-issues

    请参阅 随附的演示文稿2线和3线发送器。  

    e2e.ti.com/.../1121.4_2D00_20mA_5F00_Basics.pdf

    此致、

    Luis Chioye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我的电路是正确的吗? ISO1541隔离接地、因此 xtr116未连接到环路接地右侧? AGND 仅适用于 DAC 和 XTR116。 或者、我是否应该从隔离器上移除 GND 并将 DAC 的接地端连接到 I ret?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果允许 IRET 电位悬空、其中"AGND"悬空且未连接到环路 GND、这将是正确的。  

    V+引脚显示了到+24V 的连接。  这是本地独立的+24V 电源、还是仅连接到 LOP+?  XTR116应该由环路电源供电(而不是由本地电源供电)。  如果这仅连接到环路电源、则说明正确。

    请 检查电压基准 XTR116 VREF 补偿。  数据表建议了图5第8页的两种可能的补偿方案。  您可以尝试底部的那个、然后为 本地 DAC VREF 旁路使用 CHF。  请 参阅下面的内容。

    非常感谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法准确理解您的意思。 正如我说过的、我只有2线和1个电源。 1根用于24V 的导线、是 LOPLOC+、它连接到 V+和直流/直流转换器、因此24V 可以变为5V。 然后 LDO 将其转换为3.3V。 另一根导线是环路、通过电阻器(250R)连接到电源的接地端。 请确保您首先了解这些内容。 有和 MCU 以及连接到 MCU 的传感器。 我想推荐 DAC、以便它生成电压、并使用 XTR116将电压转换为4-20mA。 这是我想要的。 如果我的电路出错、我如何修复它。 你说了很多东西,我很困惑。 我的电路板需要接地和电源。 这是可行的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说不能使用24V 到5V 的直流/直流转换器,而只能使用 Vreg 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于只显示了部分原理图、因此我询问"24V"节点连接到哪里; 由于原理图中的"24V"网络连接器标签显示一次、但部分原理图中的其他位置未显示(部分原理图未显示直流/直流转换器、也未显示 MCU 连接)。 如需查看、请提供完整的原理图。

    您需要更改的一件事是基准 VREF 补偿。 实际上、您将在 XTR116的 VREF 和 IRET 两端使用一个2.2uF 旁路电容器、串联 RCOMP 50欧姆... 然后、您可以在靠近 DAC121 VREF 引脚的位置使用另一个100nF-500nF 电容器范围内的本地电容器。

    此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望这就是你的意思。 我将为此订购 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在第一幅图中、负载电阻及其接地连接缺失。 我想负载电阻会变为 GND 吗?

    添加了隔离器 ISO1541后、该电路现在应该可以工作。 但我仍会在 SCL 和 SDA 线路上添加上拉电阻器。 将它们连接到 XTR116的 Vreg。 并为 Vreg 使用适当的电源去耦方案来过滤掉 I2C 总线切换。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    万分感谢。