This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365-Q1:OPA365-Q1

Guru**** 1824540 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA365, OPA365-EP, LMV793, OPA607, LMP7717, OPA354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720438/opa365-q1-opa365-q1

器件型号:OPA365-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA365OPA365-EPLMV793OPA607LMP7717OPA354

您好!

 除了 OPAx365-Q1外、OPAx365-Q1等效于 OPA365是否符合汽车应用要求?

我们使用 了 OPA365、结果非常好、但可用性存在问题。 我们似乎可以 将 OPAx365-Q1直接替换、但我希望在继续采用这种方法之前进行确认。

谢谢、

P.J. Guzzetti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    首先检查任何分销商是否有库存。

    是的、Q1器件经过更多可靠性审查、这会增加成本、但它们是相同的器件。 OPA365-EP 也是如此、但它还采用增强型塑料封装、以实现更好的耐湿性。

    另一个 OPA365替代产品是 OPA607或其较早的产品系列 LMV793 (LMP7717)。 请注意、这些器件没有高达正电源轨的输入范围、已解补偿、并且具有~300ns 的过驱恢复时间。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复和确认。 我认为此时对 OPA354测试没有兴趣 、除非使用 OPA354有主要优势。 我们的应用使用 OPA365对 BLDC 进行电流感应。

    如果您认为 OPA354的使用可能会有所改进、我将乐于了解更多有关该器件及其功能的信息。

    谢谢、

    PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PJ:

    需要考虑的一些改进包括其更快的 LSB/2 ADC 趋稳时间、可实现更短的采集时间和更高的采样率、以及其四通道封装、对于 BLDC 电流传感器、您可以为每个相位使用一个放大器、为 Vref 使用一个放大器、以节省布板空间。 如果可用性成为问题、这只是一个建议。

    此致、

    肖恩