This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04816:关于32个寄存器的编程、是在写入每个寄存器后还是在写入所有寄存器后执行?

Guru**** 2971360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755960/lmk04816-regarding-the-programming-of-32-registers-is-it-performed-after-each-register-is-written-or-after-all-registers-are-written

器件型号:LMK04816

您好!

关于 LMK04816的32个寄存器的编程、是在写入每个寄存器后还是在写入所有寄存器后执行?

如果两个输出被放置在两个不同的组中(不同寄存器中的开关位)、它们是否可以同时被关闭?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每次对寄存器进行编程后、输出条件将更新。

    如果您希望通过单个寄存器控制多个时钟输出的输出、我建议使用同步功能。  当由外部引脚或寄存器位(SYNC_POL_INV、实际上将输入引脚反相)保持同步时、将不会有输出时钟。  当 SYNC 被释放时、输出将开始切换(对于该值、NO_SYNC_CLKoutX_Y = 0)。  您可以通过 NO_SYNC_CLKoutX_Y 字段选择这将应用于哪些输出。  您可以在启动时设置同步条件、以便在编程期间使所有输出保持关闭状态。

    注意:SYNC 不影响为/1的输出。  它们仍将运行。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。