This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:正在寻找 HS 互阻抗放大器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/721656/opa858-looking-for-hs-transimpedance-amplifier

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件: OPA855

大家好、

我正在寻找一个将电流转换为电压的放大器。 我的输入电流采用~1uA 的机制、我需要的带宽为30GHz。

我认为这可能是 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa858.pdf 选项

如果您还想了解其他信息、请告诉我、谢谢。

祝你一切顺利、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    30GHzTM 这是否是拼写错误?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    我们的最高带宽 TIA 是 OPA855、GBP 为8GHz。 不过、它是双极输入。 OPA858可能是最佳选择、但是的、请阐明所需的带宽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗? 否则、我将关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Micah、感谢您的参与
    可以、您可以关闭此主题。

    祝你一切顺利、
    Shai