This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:高输入振幅上的削波?!

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/721452/ths7530-clipping-on-high-input-amnplitudes

器件型号:THS7530

您好!

我们构建了一条与两个 THS7530串联的超声波 RX 路径、现在面临以下(丑)行为。 配置为单端到差分、这是我在引脚 Vin+处的输入信号:

在最小增益(VG+-= 0V -> 11.6dB)下、我希望输出上的正弦值约为4Vpp、但在引脚 Vout-我只得到:

THS7530会固定我的正弦、我现在不知道原因。 除了"直流性能"部分、我在数据表中找不到任何有关输入电压的限制。 输出钳位电路不是问题、这些电压设置为1.5V 和3.5V。 通过增加增益、我得到:

这是否为已知行为、您能否在评估板上重现此行为?

谢谢、致以诚挚的问候

Hendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hendrik、

    您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    很好、我忘了。 这来自我的测试板。

    为200欧姆差分。 我在差分输入上得到相同的行为。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hendrik、

    您应该显著降低输入信号。 V1+引脚处有什么? 这不应该是分压器吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hendrik、

    由于某种原因、输出看起来第一级的电压钳位会削波信号。 但是、我很难在不查看两个级以及查看电压和电阻值的情况下分析此电路。

    如果您无法在 E2E 上分享更多原理图、请直接通过 s-cashin@ti.com 向我发送电子邮件。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的帮助。 我的第一个帖子中的曲线直接取自第一级的输出引脚、因此输出钳位不应成为问题。 当由来自第一级的高输入信号驱动时、第二级的行为相同。 在400mVpp 输入电压下、除削波开始之外、一切都很好(我使用频谱分析仪测量失真)。

    原理图显示了第一级、我刚刚删除了输出电路。

    使用 THS7530评估板应能轻松重建设置。

    Hendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hendrik、

    您观察到的 VGA 情况非常常见:输入信号一定不能过高。

    Kai