This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:5-10ns 充电时间

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722675/opa615-5-10ns-charge-time

器件型号:OPA615
主题中讨论的其他器件:OPA860

你好! 我想使用 OPA 作为快速充电时间电容器的采样和保持、允许5ns 至10ns 的充电时间、还想以快速速率进行采样、这意味着我将保持控制设置为1-50MHz。 此芯片是否指定用于此类操作?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    由于传播延迟仅为4.5ns、是的、因此您应该能够以50MHz (20ns)进行采样。 您的脉冲的振幅和周期是多少?您需要的保持振幅和周期是多少?

    您可能还会发现此主题非常有用。

    e2e.ti.com/.../718099

    此致、

    肖恩