This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2835:TI 提供的错误信息让您大受打击!

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720890/opa2835-got-hit-over-the-head-bad-with-wrong-info-from-ti

器件型号:OPA2835

你(们)好

我从 TI 网站下载了上述芯片运行包的.bxl。 原理图库符号交换了引脚4和5。

引脚4标记为 VS-、引脚5标记为 PD1。 数据表显示了正确的引脚分配、而这应该是另一种方法。

我信任该符号、因为它来自 TI、并且未检查该符号。 我们继续制造了8块电路板。 电流
PD 引脚连接至 VS+。 由于现在的交换、接地通过芯片连接到 VS+:(((

我们启动了一个电路板、存在对地短路、我们将其跟踪到这些芯片上。 每块电路板的成本为600美元至

制造。 现在我们必须把所有这些都扔进垃圾桶里- 4,800美元就像这样。 是否有 TI 薪酬?

另一个问题是、当您通过芯片将正极接地连接到接地时会发生什么情况? 它是否损坏?

电流消耗相当大、但通过电源受到限制。 电流消耗接近1安培。

人们会认为这样的重要信息会被检查。 经验教训。 仔细检查原理图符号和尺寸。

非常感谢 TI ...您让我们的一天如此美好!

Manjula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjula、

    感谢您将此事提请我们注意。 我正在努力纠正.bxl 文件中排列错误的引脚。 您能否分享您的原理图以帮助我们了解实现并确定器件是否损坏? 我们始终乐意在该论坛上查看原理图、以避免并抓住这些问题。 如果您想脱机、请告诉我、我将通过电子邮件联系我们。

    我们的保修声明、器件将按数据表的绝对特性和电气特性部分中的规定运行。 如需更多信息、请查看 数据表底部的销售条款和重要声明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已更新.bxl 文件。 谢谢你。