This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001 DCK 封装能否替代 LMV321IDBVR?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737926/tlv9001-can-the-tlv9001-dck-package-replace-the-lmv321idbvr

器件型号:TLV9001

大家好、

 客户希望使用  TLV9001替换 LMV321IDBVR。 由于 "内部 RFI 和 EMI 滤波器"的新特性、他们更喜欢 TLV9001

  但我发现 TLV9001 SOT-23与 LMV321IDBVR 不是引脚2。 此外、TLV9001 SC70与 LMV321IDBVR 引脚对引脚兼容、但尺寸更小

LMV321IDBVR。  您是否认为  TLV9001 DCK 封装可以替代 LMV321IDBVR? 如果没有、您有什么建议吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eggsy、

    这是更换部件的可靠选择。 我们很高兴听到客户正在改用较新的产品。

    DCK 更小、但具有相同的引脚布局。 客户在设计过程中处于什么位置?

    根据客户的灵活性、有几个选项:

    选项1:如果您正在进行电路板修订、我们建议您只需稍微调整电路板、以考虑更小的封装和不同的引脚尺寸。

    备选案文2:还有"第二货源"的可能性。 这涉及到调整电路板以适应两种封装尺寸。 这样、客户可以在电路板上的同一位置使用任一封装。 由于您比较的封装具有相同的引脚排列、但大小稍有不同、因此该方法可能非常有效。

    下面是描述第二货源工作原理的 TI 配套资料的链接: www.ti.com/.../slyt744.pdf

    如果我们能以任何其他方式为您提供帮助、请告知我们。

    此致、
    Daniel