This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:低于 LM7171的预期上升时间

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755943/lm7171-slower-than-expected-rise-time-for-lm7171

器件型号:LM7171

我对 LM7171输出端的信号在我构建的电路中的缓慢上升时间感到惊讶。

我在 一个电路中级联两个 LM7171。  我已经构建了电路(四层 PCB、单独的接地层、单独的电源层)、现在我将对其进行测试。

以下是有关该电路的详细信息:

电源: +/-16伏(以便从第二级 LM7171在100mA 时获得10伏输出)

第一阶段:  

由 具有50欧姆输出电阻的波形发生器(WFG)驱动。  WFG 上升时间为5ns (测量值)、频率为7kHz。  方波低电平始终为0伏。  高电平可在0至大约50mV 之间调节、并在调整 WFG 时监控第二级的输出。

2. 反相

3、 反馈电阻= 1.1千欧、反馈电容(稳定)= 6pF (不包括寄生电路板电容、可能约为0.2pF)。

运算 放大器为 LM7171。

第二阶段:

由 第一级驱动。   在第一级输出和第二级的反相输入之间有一个100欧姆的电阻器(因此增益=-10)。

2. 反相

 反馈电阻= 1kOhm、反馈电容= 1pF。

输出 驱动50欧姆示波器。  源电阻为50欧姆。  

5. 希望输出为来自第二级 LM7171的0至10伏(示波器输入端为0至5伏)。

观察结果:

当 WFG 被调整以便第二级的输出达到其最大值(10伏)时、上升时间为125ns、远高于我的预期。

2. 在上述观察1所述状态期间、第一级的输出是从0到-800mV 的方波。

 观察结果1中的输出具有平滑的单个 RC 时间常数外观、对我来说表明 LM7171第二级不在大信号域中运行。

4. 如果我提高 WFG 高电平、使第二级输出电压为11.2伏、而驱动它的第一级 LM7171的输出为0至-1.5伏、 上升时间减少至52ns、第二级波形的形式看起来更像我希望在大信号域中运行的运算放大器(即输入过驱、所有"尾"电流都在为补偿电容器充电)。  我看到表明这种行为的单峰值过冲特征。

我的问题是:

1、 为什么过驱动第2级 LM7171需要这么多的输入电压?

2. 我可以采取什么措施来缩短上升时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是海报 Ken。  关于观察1、这与我的仿真相匹配。  然而、当我用电流源代替电压源时、仿真中的上升时间大约为40ns、这大约是我所期望的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    加快 LM7171速度的唯一方法是设置较低的每级增益:

    e2e.ti.com/.../ken.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是使用 LM7171将100mA 转换为具有最大带宽的10V 的方法。 如果有一些输入电容、您只需要一个反馈电容器、否则它将使信号减慢。

    e2e.ti.com/.../5488.LM7171.TSC