This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:差分阻抗的最小/最大或标准偏差

Guru**** 2691115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA282, MUX36D08, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722092/ina282-min-max-or-standard-deviation-of-differential-impedance

器件型号:INA282
主题中讨论的其他器件: MUX36D08INA190

该 INA282数据表指出、差分输入阻抗通常为6kOhm。

我们希望使用 INA282前面的 MUX36D08来监控8个不同电源轨上的电流。

MUX36D08将~125欧姆的电阻与 INA282的每个输入串联。  针对 INA282的输入阻抗、这会导致大约4%的误差。

我们可能能够容忍这种情况并加以考虑、但在输入阻抗上设置一些边界非常有用、这样我们就可以了解此误差的边界。

您能否告诉我们您可以提供的差分输入阻抗的最小值/最大值还是标准偏差?

谢谢、最好的、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SteeVeeDee、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。  INA282的差分输入阻抗容差为+-15%。

    如果您的电源轨的共模电压不为负、您可能会对我们的 INA190感兴趣。 该器件具有非常高的输入阻抗、还具有50V/V 增益。  该器件目前可提供样片、将在大约一个月后正式发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    可在数据表的第7.3.3节中找到有用信息:

    "尽管使用了内部齐纳型静电放电(ESD)保护、但 INA28x 系列在不降低增益精度的情况下不会使用与输入串联的外部电阻器。"

    因此、从多路复用器中添加125R 串联电阻根本不是好主意。 这种情况太多了。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢、我看到了这个-但这不是我问的问题。

    您是否对差分阻抗的最小/最大值有任何估计?  

    该电流监控器的精度要求并不是很高。  此外、还可以对其进行校准、因此我们仍然需要最小/最大数据来设置校准限制。

    谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steeve、

    正如 Patrick 所说:+/-15%。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢;抱歉、我只看到您的回答、而不是 Patrick 的回答! 哦!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢;这很有帮助。 遗憾的是、其中一个电源轨具有负共模、因此这次无法使用 INA190。