This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:输出稳定在11mA

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121C085, DAC161S997, XTR115, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/753956/xtr115-output-is-stable-at-11ma

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件:DAC121C085、 DAC161S997、 XTR116

您好!

我正在尝试使用 DAC121C085从 XTR115获取4-20mA 输出。 但当我更改输入电压时、输出没有变化。 我在 DAC161s997工作过得不错、因此请考虑一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    U15不得由外部供电、而是由 U8的引脚8供电。 否则、流经 R8的电流产生的返回电流具有错误的方向、并从引脚3流出、返回3.3V 电源的 GND。 但它必须流出引脚4、只有在 U15由 U8供电时才能实现。 查看 XTR115数据表的图1、了解各个电流是如何流动的。

    另请阅读数据表的"最小刻度电流"部分!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按照您的建议操作,但现在万用表上的10k 电阻看起来是2.2k,输出太大??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "10k 电阻器在万用表上看起来是2k2"是什么意思? 当电路通电时、您无法测量 R8的电阻。 这会产生错误的结果。

    分裂并征服:彻底删除 U15 (!) 来自 U8。 将 R8从10k 更改为20k。 将 R8的左侧连接到 U8的 Vref。 将一个500R 负载电阻器从"-Loop "连接到"+Loop "电源电压的 GND。 使用电压表并测量负载电阻器上的压降。 您测量的是什么? 它应该为2.5V/20k x 100 x 500R = 6.25V。 如果您测量此电压、U8仍正常工作。

    现在再次将 U15连接到 U8。 但请注意、没有来自 XTR115的电流流入其他地方的不同电路。 所有这些电流必须流回 XTR115!!! 如 XTR115数据表的图3所示、如有必要、为 SDA 和 SCL 线路提供光学隔离。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否电路当然不能通电! 然后再执行您所说的所有操作。 如果我无法使用10k、那么我需要使用 xtr116来获得4-20mA 的电流? 因为 xtr115提供2.5V Vref、所以2.5V/20k * 100 = 12.5mA 最大电流! 然后我将万用表连接到环路-测量电流是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    U15移除后进行的修改只是一个测试、目的是清楚表明您的 XTR115仍在工作、并且在试验期间未损坏。

    如果需要、在您的电路中取 R8=10k。 但通过使用光学隔离将 U8的电路与世界其他地区隔离、如数据表的图3所示。 您的问题是、令人发指的返回电流!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生了一些情况、我无法在-loop 处测量任何电流、但如果我在-loop 和+loop 之间同时读取电压 、我可以在 loop 处读取12.5mA 电流-

    这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在论坛上看到了一些东西、这让我开始思考。 我只有环路+和环路-输入。 我认为 IRET 提供了接地。 是这样吗? 或者我是否需要其他接地入口? 或隔离回路-接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在    您的另  一个 E2E 帖子中回答了此问题。  请参阅下面的 E2E 帖子。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/756381/2794289#2794289

    非常感谢、

    Luis Chioye