This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902-N:LM2902-N 与 LM2902

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902, LM2902-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737869/lm2902-n-lm2902-n-versus-lm2902

器件型号:LM2902-N
主题中讨论的其他器件:LM2902

您好!

我正在尝试比较 LM2902和 LM2902-N 组件、虽然 TI 网站上显示的每件产品的价格差别很大(0.08美元与0.35美元)、但两者之间没有太大差异。

LM2902比 LM2902-N 便宜得多、但在网站上显示的同时选择两种产品并点击"Compare"按钮的简要比较表明 LM2902具有更高的输出电流。 除此之外、差异似乎非常紧密。 我想知道我们是否可以在生产中安全地使用 LM2902、现在我没有理由保留 LM2902-N、因为我们在非常基本的应用中使用它。

因此、我想 LM2902-N 比 LM2902具有真正的巨大优势、可以证明其相对较高的价格是合理的、但这是什么? 然后、我可以决定是否需要此特定功能。

提前感谢、

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    LM2902-N 是 National Semiconductors 的原始设计。 LM2902是 TI 的一款克隆器件。

    LM2902-N 的数据表显示了更多的图和图表。 因此、为 LM2902-N 指定的数据要多得多

    在"绝对最大额定值"中也可以看到显著的差异:对于 LM2902-N、指定了负输入电压的最大输入电流。 对于 LM2902、没有此类规格。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sylvain:

    Kai 正确地说、LM2902-N 器件来自 National Semiconductor、LM2902来自 TI。 这两个器件在功能上是等效的、因此 LM2902-N 没有 LM2902所缺少的任何特殊功能。 您可以互换使用这些设备。

    此致、