This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压测量中出现问题

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188, TINA-TI, INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718673/problem-in-ina188-voltage-measurement

器件型号:INA188
主题中讨论的其他器件: TINA-TIINA326

  • 在其余情况下、INA188的输出电压比输入电压低50-60mV
  • 在充电过程中、随着电池电压的增加、INA188 IC 的输入和输出之间的差值也会分别增大、这种行为在不同的电流和温度下保持不变。
  • 在特性化期间、无论电流和温度条件如何、INA188的输出均小于输入102±2mV。
  • INA188 (50-60mV)中的失调电压比简单的差分放大器电路(7-12mV)中的失调电压更大
  • 一个简单的差分放大器表现出的差值少于 INA188。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roubini、

    您不提供任何有关电路配置的信息。  为了帮助您、我们需要查看您的电路原理图。

    您可以在以下链接下下载免费的 TINA-TI 仿真工具:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roobini、

    问题是您的输入不能简单地相对于 INA 接地浮动。 共模没有任何设置、也没有偏置电流流动的路径。 组装 R102并将负输入接地也不能真正解决问题、因为其中一个内部放大器仍会饱和、因为它无法驱动到低于接地值。  如果您使用 INA326等器件、则可以将一个端子接地、但此时也可以使用标准运算放大器。 如果您希望 在单电源配置中使用此电路、则必须在输入端提供接地路径并对共模(理想情况下为中间电源)进行偏置、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、
    这是一个很好的解释。 请详细说明此共模如何影响充放电(电压差是电池电压的函数)和放电(恒定偏移)期间出现的电压变化现象、如所附的图形所示。

    谢谢
    Sushant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushant、

    如果您悬空输入、则 IB 流向系统接地的路径不存在、这将导致输入共模电压与其中一个电源轨崩溃; 这将超出输入共模电压指定范围(请参阅下文)、导致输入差分对的非线性运行、从而导致 Vos 大幅增加、否则您会看到不可预知的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望澄清以下问题:(关于前面提到的解释性电路)

    1.如何选择中压 V4?  在我的应用中、我正在测量锂离子 电池的电压、因此在我的情况下、显示的 V3电压源将是电压范围为0至5V 的电池。

    2.该电压 V4应有多稳定,能否使用 Vcc 电源的分压器电路提供该电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    希望澄清以下问题:(关于前面提到的解释性电路)

    1.如何选择中压 V4? 在我的应用中、我正在测量锂离子电池的电压、因此在我的情况下、显示的 V3电压源将是电压范围为0至5V 的电池。

    2.该电压 V4应有多稳定,能否使用 Vcc 电源的分压器电路提供该电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushant、

    中电压基于您所使用的放大器的共模限制。 将共模设置为中间电源始终可以最大化输入/输出范围。 您可能会发现此工具对于确定给定应用中的限制非常有用: www.ti.com/.../INA-CMV-CALC

    假设您的输入是真正浮动的、并且您提供的唯一接地路径是通过 V4、那么您可以使用电源的电阻分压器来生成该电源轨。 您可以使用 TINA-TI 在仿真中验证所有这些: http://www.ti.com/tool/TINA-TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sushant

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果没有、只需在下面发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis