This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358LV:数据表未输出电流

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358B, LM358LV, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737965/lm358lv-datasheet-not-output-current

器件型号:LM358LV
主题中讨论的其他器件:LM358BLM358

尊敬的所有人:

我在 LM358LV/LM358B 数据表中找不到输出电流。我们的客户对其产品使用此参数感到担忧。

LM358用于以前、电流驱动 器容量正常:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看数据表的图6和图27。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如 Kai 所述、LM358数据表中的图6和27包含有关 LM358LV 输出电流的信息。 图6显示了器件的爪形曲线、显示了在各种温度下给定输出电压下的典型输出电流。 图27显示了整个温度范围内的典型短路电流。

    请注意、这些图仅显示典型值。 这是 LM358和 LM358LV 之间的一个关键区别:LM358具有电气特性表中指定的最小输出电流和最大短路电流、但 LM358仅通过图提供典型值。

    此致、