This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7373:对于具有 THS7373的 VGA 分离器、为1080p60Hz

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7372, THS7373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756090/ths7373-1080p60hz-for-vga-splitter-with-ths7373

器件型号:THS7373
主题中讨论的其他器件:THS7372

您好!

我在 VGA 分离器应用中使用了 THS7372。 但是、它无法通过 VESA 规范。 上升时间和下降时间(大约应优于3.3ns)。  

如果我使用 THS7373、我应该为1080p/60Hz 旁路模式添加滤波器。 对吧?  

我将在输入端保留3个 π 型滤波器(10pF、82nH、10pF)、在输出端保留2个 π 型滤波器。 这是否正常? 或者、请告诉我。  

谢谢你。

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、欢迎观看 E2E、

    添加输入和输出滤波器将为您提供针对高频噪声的强大滤波功能。 我不知道您的噪声要求是什么、但仅使用输出滤波可能就足够了。 此外、您的 π 型滤波器截止频率在345MHz 时太低。 我建议将其增加至375MHz 至400MHz、以避免衰减您的375MHz 信号。

    此致、

    肖恩