This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:首先为 VDD2供电、然后为 VDD1供电,效果如何?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737629/amc1311-q1-power-vdd2-first-then-vdd1-what-is-the-effect

器件型号:AMC1311-Q1

你(们)好。 很高兴在这里找到您。 我想在电压测量中使用 AMC1311-Q1。 实际上 、首先构建 VDD2、然后构建 VDD1。

  • 这是否会影响芯片的正常运行?
  • 我们是否有有关这种情况的测试波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    AMC1311-Q1没有特定的电源序列要求、您可以先启动 VDD1或 VDD2。 我不确定您希望看到哪种类型的测试波形、但它与图48中所示的波形类似。 由于 VDD2是在不存在 VDD1的情况下建立的、因此输出将假定 VFAILSAFE 状态。 随着 VDD1的出现和完全建立、VOUTP 和 VOUTn 将根据通过输入分流电阻器施加的电流以与图51中所示类似的方式反映输入电压的状态、 稳定时间取决于输入信号振幅。