This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6035:输入电容值

Guru**** 2978230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7111, LPV521, LMC6035, TLV9001, TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756247/lmc6035-input-capacitance-value

器件型号:LMC6035
主题中讨论的其他器件:LMC7111、 LPV521、 TLV9001、 TLV9061

我们的客户正在寻找低偏置电流和低输入电容运算放大器。

其所需规格如下。
您能给我一个好建议吗?

-需要规格
 VCC = 3.3V 或5V (必须)
 IB (输入偏置电流)< 1pA (需要)
 输入电容< 1pF (需要)
 通道:1通道(需要)
 封包:小(需要)


LMC7111、LPV521和 LMC6035符合其除"输入电容"之外的要求规格。
您能告诉我这些输入电容值吗?
我们将使用此值作为参考、不保证。

此致、
Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yoshihiro:

    LMC6035和 LMC7111的 SPICE 模型提到了1pF 的共模输入电容。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshihiro San、

    从数据表中可以看出、LMC7111的输入电容为3pF。 我希望其他器件具有相似的共模输入电容电平、但没有太多器件具有1pF 的共模输入电容。

    对于您的许多其他要求、我将确保查看 TLV9001和 TLV9061 -它们将具有我们产品系列中任何器件的最佳小型封装选项。

    最棒的
    Paul