This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4187:针对电源和输入的不同接地

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752731/opa4187-different-grounds-for-power-supply-and-inputs

器件型号:OPA4187

您好!

是否可以对运算放大器的电源和输入使用不同的接地?  请找到相同的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们这样使用、会产生什么影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jai、

    您能否再次发布图片?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jai、

    两个接地端之间的完全隔离将不起作用、因为流出 VIN 引脚的 OPAMP 的输入偏置电流必须找到返回 GND2的电流路径。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    基本上、我们需要在输入和输出之间实现隔离。 。
    您能不能建议我们如何实现模拟信号隔离
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jai、

    您可以使用 TI 的隔离放大器之一:

    www.ti.com/.../products.html

    您需要多大程度的隔离? 您能更详细地介绍一下您的应用吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    我们将非隔离电压连接到运算放大器的输入端、将运算放大器的输出端连接到微控制器(需要隔离)、而运算放大器的电源是隔离式电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jai、

    您为什么需要隔离? 两个接地端之间是否存在危险的高电压?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    我们主要有两个部分。 一个是隔离部分和其他非隔离部分。 ODVA 认证需要电源隔离、因此我们将提供隔离功能。
    但是、无论运算放大器部分是什么、在该位置、输入来自非隔离部分、输出应应用于隔离部分。
    所以、请给出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jai、

    隔离放大器产品在另一个 TI E2E 论坛上进行处理、因此它们可以在任何电路详细信息方面为您提供最佳帮助。 当我搜索 TI WE 站点时、这里有一些我认为有用的资源:

    您可能需要在输入信号进入隔离放大器之前对其进行调节。 如果是这种情况、我们可以帮助推荐精密运算放大器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jai

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis