This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3900:LM3900N

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: LM359, LM3900, RC4136, OPA2196, OPA4196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733111/lm3900-lm3900n

器件型号:LM3900
主题中讨论的其他器件:LM359RC4136OPA2196OPA4196

早上好、

我使用的是一个~ 40岁的放大器、其中包含大约五六个 LM3900N。 我的问题是、考虑到 LM3900N 的年龄、它是否达到了升级等级?

此致、

Michael Bacik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将最重要的参数插入 搜索功能 可获得很少的结果。

    如果您的电路实际上不需要这些参数的完整范围、那么可能会有更多的位置。 另一方面、如果您的放大器是为 Norton 放大器设计的、则您无法更换它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    有许多现代运算放大器可以以电气方式替代 LM3900N、但问题在于其引脚规划非常独特、而较旧的 DIP 封装不用于较新的器件。  

    LM3900N 仍由 TI 生产、应通过我们的分销商购买、因此您在获取器件时不会遇到任何问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它用于4通道相位线性4000 I 自相关性前置放大器。 LM3900N 出现在13个电路板中的三个电路板上、一个位于低电流放大器上、两个出现在 PLO7C 电路板上、一个出现在 PLo9B BP1电路板上。 值得注意的是、此 IC 的制造年限为~ 45年、TI 只有一个其他版本的 LM3900NE4。 ON Semiconductor 是一组可接受的候选人、但绝不会致电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    抱歉... 我不得不删除我之前的帖子、不想混淆。 该应用手册涉及 LM359 (非常相似)。

    正确*的 LM3900原始应用手册是 AN-72:

     LM3900是一款新的电流差分四路正负输入放大器

    您可能想知道的更多信息...:^)

    LM3900在音频应用中非常受欢迎、尤其是用于器官和"模拟"音频处理器的 VCA 和 VCF -因此您在旧音频应用中看到它们并不奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    是的、我知道 LM3900仍然可用、有 N 和 NE4两种型号、而我手中的 LM390022至少已使用45年、因为它们是1973年制造的相位线性4000。 售后市场上确实有适配器可用于某些 DIP、如果您知道一个能够实现这一目的的更好 IC、我可能会找到 DIP 适配器。
    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我在网上搜索了 DIP 适配器、这些适配器可适应现代双路和四路 SOIC 封装运算放大器。 LM3900N 引脚分配非常独特、我找不到任何可以正常工作的 DIP 适配器。 我认为旧的 TI RC4136四路运算放大器使用了相同的引脚输出、但事实证明它也是独一无二的。 该器件实际上具有一个由 Cimarron Technology 提供的双 SOIC 转 DIP 适配器。 LM3900N 可能有一个。

    假设您能够使用具有 LM3900N 引脚输出的 SOIC 转 DIP 适配器、可提供超高性能的现代精密运算放大器的一个示例是 OPA2196 (双通道)和 OPA4196 (四通道)。 您可以在此处找到数据表:

    此处提供了 LM3900N 和 OPA4196电气规格的快速比较:

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis