This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR108:控制寄存器中未使用的位

Guru**** 2693565 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752991/xtr108-unused-bits-in-control-registers

器件型号:XTR108

根据 XTR108的数据表、具有未使用位的寄存器应该被填充为"0"。  使用您的校准软件和开发板、对于 PGA 增益、PGA 输入和 Iref、软件似乎填充为1。  您能告诉 我用 "1"而不是"0"填充未使用的位是否存在任何问题吗?

  使用-50至150 PT100的开发软件进行校准后的寄存器内容示例:

0控制1 = 0x00

1保留= 0x00

2保留= 0x00

3故障状态= 0x00

4控制2 = 0x01

5超过/低于刻度= 0x17

6 PGA 增益= 0xFB

7警报配置 = 0x00

8 PGA 输入配置 = 0x8A

9 I_REF 输出配置= 0x8A

10精细 I_REF 调节= 0x47

11粗调 I_REF 调节= 0x0C

12精细零调整= 0x30

13粗调零调整= 0xFE

14线性化调整= 0xD6

15校验和= 0x7D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    XTR108EVM 上的自动校准过程不应在正常运行期间设置任何保留位。 也就是说、XTR108EVM 从 XTR108加载其初始寄存器映射、而 XTR108又从附加的 EEPROM 加载。 如果 EEPROM 内容已设置保留位、EVM 软件将保留该状态。 可以通过将保留位设置回0、然后在"Registers"选项卡上选择"Write EEPROM"、后跟"Write All Reg"来纠正这种情况。 在这里、您可以根据需要重新校准、并且不应设置保留位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis