This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA330:如果热敏电阻值低于2kΩ Ω、该怎么办?

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718788/ina330-what-to-do-if-thermistor-value-is-lower-than-2k

器件型号:INA330

第7页的案文如下:

小于2kΩ Ω 的值会导致电压激励缓冲器变得不稳定

我一直在使用 ERTJ0EM103J、因为它安装在购买部件中。 我需要解决高达120C 的温度问题、但在该温度下、电阻列为大约400Ω Ω。 我可以做些什么吗? 我可以 在 Rtherm 上添加一个低温 COeff 2kΩ Ω 电阻器、并将 Rset 填充为12kΩ Ω 以保持稳定性、但我不确定是否还有其他我无法预料的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到、我必须将 I1和 I2保持在125uA 以下、因此我必须将 Vexcel 向下调节至0.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    您肯定必须如上所述调整激励电压、以使电流保持在125uA 以下。 如果您这样做、我相信您将看到所需的操作。 我不确定将阻抗保持在2k 欧姆以上的要求来自哪里、但我认为这更能将电流保持在所需的范围内。 如果您对此进行测试并遇到问题、请告知我们、我们将探讨其他解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zak -我会尝试并报告  

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothy

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis