This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239A:LM239A

Guru**** 2961530 points

Other Parts Discussed in Thread: LM239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737498/lm239a-lm239a

器件型号:LM239A
主题中讨论的其他器件:LM239

我无法理解您的 LM239数据表中的以下陈述。

这是否意味着"不应允许输入电压变为负电压超过0.3V"或"不应允许共模电压变为负电压超过0.3V"?

请通过图示告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压不能比 GND 引脚低300mV 以上。

    因此、如果 GND 引脚接地、则输入电压不能低于-0.300V。