This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2170:FTA

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733188/opa2170-fta

器件型号:OPA2170

大家好、  

我们是否有 适用于 OPA2170 和其他运算放大器的故障树分析文档?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    这不是我们的产品所具有的功能。 您是否有任何我们可以帮助您解决的特殊问题?

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何计算器件的故障率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    TI 提供了一些高质量工具、您可以在此处找到这些工具:
    www.ti.com/.../reliability-home.html

    其中一个特别有用的工具是我们的 FIT/MTBF/DPPM 估算器:
    www.ti.com/.../estimator.tsp

    希望这有所帮助、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、我如何从您分享的链接中估算 Q & R。 如需 Q、R、请参阅 FTA www.ti.com/.../slva555.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于我们的放大器产品、我不认为可以估算这些数字、因为我们对这些器件不做 FTA。 我链接的信息用于估算总体器件故障、而不是特定的故障模式。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,因此根据此计算器,MTBF 是固定的,而与设备运行条件无关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我们给出了数据的假设器件条件(温度、可信度、测试时间等)。 输入特定器件型号后、还有一个按钮显示"Derating tool"、您可以使用该按钮来调节应用温度。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的回复。 这很有帮助。 但最后一个查询,从哪里可以得出故障树中的 Q 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siddarth、

    我无法评论 FTA 的数学细节、因为这不是我们团队使用的内容、也没有相关背景。 我进行了一个快速的谷歌搜索,似乎有很多关于这个主题的材料,所以我将从那里开始。

    谢谢、
    Paul